19.06.2016 15:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35912 Bewertung:
|
Zum obigen Zitat: I1 und B019 werden in der Kombination der UND-Verknüpfungen B006 und B031 doppelt abgefragt. DateianhangUnbenannt-1.pdf (101 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.06.2016 19:04 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
So jetzt habe ich eine Schaltung die Tut (Hoffentlich) und Überschichlich ist. Vielen Dank an io65 und fdm. Ich habe jetzt eine Menge durch Euch gelernt Danke hier die Steuerung DateianhangPoolSteuerung1xxx_V3.zip (106 Downloads) |
19.06.2016 19:33 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Ja war auch noch ein Fehler drin Die Pumpe lief jetzt immer auch ohne das das Delta von 4 Grad erreicht war! Jetzt aber Bis zur nächsten Version DateianhangPoolSteuerung1xxx_V4.zip (97 Downloads) |
19.06.2016 21:31 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
ja das Fernsehen ist gerade schlecht dann habe ich die Schaltung noch weiter aufgeräumt. So jetzt sieht das gut aus DateianhangPoolSteuerungV5.zip (162 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Trumpf3030 am: 19.06.2016 23:11:25 |
|
Folgen Sie uns auf