17.10.2016 15:29 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo Forum,
Wir haben den Sensor PN3094 von ifm (4-20mA/ 0-10V) ausgewählt. Ich habe eine LOGO 6ED1 052-1CC01-0BA6 mit zwei DM 16 24 und TD! noch in einem Schaltschrank liegen. Fehlt noch das Analogmodul. Ich habe mit den Angefangen und wollte jetzt der ISt wert vom Drucksensor am TD Anzeigen lassen, ich weiß bloß nicht wie. Und den Abschaltwert (5bar) wollte ich auch über den TD einstellen. Vielleicht könnt ihr mich weiter helfen?
DateianhangPumpe mit Drucküberwachung.zip (77 Downloads) |
17.10.2016 15:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 35918 Bewertung:
|
Ich habe dir mal etwas fertiggestellt. Als Sensortyp habe ich 4-20 mA angenommen, als Messbereich 0-10 bar. Der Sollwert wird im Display angezeigt und kann auch direkt über das Display verändert werden. DateianhangPumpe_mit_Drucküberwachung_(0BA6)_V2.zip (86 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.10.2016 16:28 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Das ging ja schnell, die Werte sind genau richtig!
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf