09.08.2010 18:44 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 535 Bewertung:
|
Hallo ET_Wieser, Du hast Recht - F-Baugruppen, die nicht angesprochen werden, sind auch nicht Teil des Sicherheitsprogramms. Es reicht aber z.B. auf das QBAD-Signal der Baugruppe zuzugerifen, um auch dann, wenn die HW-Konfig noch nicht abgeschlossen ist, die Baugruppen anzusprechen. Mit einem Netzwerk, in dem die QBAD-Signale aller F-Module verodert und auf ein 'Sammel-QBAD' verschaltet werden, ist dann die Reintegration über F_ACK_GL auch möglich. Gruß, yy1 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.08.2010 09:17 | |
Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo, danke, das muss es sein. Die Eingänge werden nur im STD-Teil aufgerufen. Danke vielmals, Christian
|
Folgen Sie uns auf