02.12.2024 11:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Frage: Antwort: Hier sind zwei Möglichkeiten beschrieben, wie dieser Zustand wieder verlassen wird um den IPC betriebsbereit hochzufahren: 1. Die Funktion wake-on-lan. Mittels einer Parametrierung der Netzwerkschnittstelle kann bewirkt werden, dass ein sogenanntes magic package den IPC startet. Voraussetzung dazu ist die richtige Hantierung und das Zusammenspiel von IPC BIOS, Netzwerkschnittstelle und Windows Parametrierung. 2. Die Funktion des iAMT Mechanismus von INTEL. Dieser Mechanismus ist für bestimmte Prozessoren der IPC implementiert. Bei dieser Variante wird die iAMT Funktion des BIOS genutzt. Sie ist abhängig vom IPC bzw. Prozessortyp und ist im BIOS Splash als kleines grünes Icon mit der Aufschrift "MBEx" zugänglich. Ist diese Funktion eingeschaltet, kann der PC aus tiefem Schlaf über das BIOS durchgebootet werden. und hier: Wir bieten keine iAMT Software mehr an, es gibt aber Anbieter, wie INTEL Hinweis: Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/02/2024 14:13:14 |
|
Folgen Sie uns auf