15.08.2010 10:20 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Lade doch mal den ganzen Baustein hoch. Meine Glaskugel ist gerade beim Optiker zum nachjustieren. |
15.08.2010 11:35 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
So nochmal ^^ Ich habe gerade mal ein kleines Beispiel geschrieben. Es geht im Prinzip um den FB10. den Status will ich dann an ein Panel und die Zentrale CPU schicken. Damit ich nicht jedes BIT einzeln anfassen muß und um die CPU besser auszulasten - das WORD (evtl auch DWORD) wenn ich jetzt aber an der Schnittstelle etwas ändere, passt die absolute Adressierung nicht mehr. Weil ich mir nicht zu helfen wusste, habe ich den FC1 geschrieben. Wenn ich den umweg über ein TempWORD nehme, funktioniert der FC... Aber ich will die Informationen nicht überall - sondern nur da haben, wo ich sie brauche - allein schon um Kapazität zu sparen. DateianhangThe_blue.zip (82 Downloads) |
15.08.2010 12:30 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Sehe dir mal mein Beispiel an.
DateianhangThe_green.zip (120 Downloads) |
Folgen Sie uns auf