15.04.2025 13:22 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 2626 Bewertung:
|
Hallo RFH.Technik.HL, "Tage" können in der Textzanzeige mit Logo-Einstellmittel nicht umgesetzt werden. Um sie dennoch anzuzeigen muß der Zeitwert aufgesplittet werden. Nutze den Zählerbaustein als Rückwärtszehler und setzte als Startparameter die gewünschte Zeit. Da Du wohl auf Minuten auflöst wäre das auch die Rechenbasis für eine Zerlegung. Um nun an die einzelenen Werte zu kommen mußt Du den Wert des Zählers dividieren und mit dem Restwert weiterarbbeiten. So haben 240 Std * 60 = 14400 Min. Ein Tag hat 1440 Min. Den Rest geteilt durch 60 ergibt die Stunden mit einem Rest in Minuten. Beispiel bei Zählerwert = 14399: 14399 Min / 1440 = 9 Tage Rest 1439 Min 1439 Min / 60 = 23 Std Rest 59 Min Der User Scorp stellt in seiner Sammlung eine Ganzzahldivision mit Restwert zur Verfügung, die sich ideal dafür eignet. Gruß Ella_68 Hier noch ein Übersichtsbild, wobei ich hier Scorp´s Schaltung für mich in ein UDF gepackt habe. |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 04/15/2025 13:29:06 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
17.04.2025 20:51 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 2626 Bewertung:
|
HalloRFH.Technik.HL, so neu sind UDF´s auch wider nicht. Damit solltest Du Dich mal beschäftigen. Sie sind eine feine Sache und können einem das Programmierleben sehr erleichtern. Ich bin mir sicher, daß Du sie lernst zu schaätzen Im Anhang habe ich das Ganze mal aufgelöst und zu einem Demo zusammengefasst. Auch das Orginal von Scorp füge ich mal dazu bei. Ich hoffe Du kannst davon was verwenden, Gruß Ella_68 DateianhangRestlaufzeit.zip (45 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf