03.05.2022 11:24 | |
Beigetreten: 02.03.2009 Letzter Bes: 29.07.2025 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ich habe eine SINUMERIK 840D Solution Line V4.7 NCU720 mit 2 NX15 Ausbau. Auf den verwendeten NX15 Baugruppen sind im Strang 3 Linearmotoren mit 62,5 µs Abtastung. Die Linearmotoren benötigen für die Temperaturauswertung separate TM120 Module, welche in der TOPOLOGIE nicht and der jeweiligen NX15 aufgeschaltet sind, sondern an der übergeordneten CU. Mein Problem ist möchte ich in den Antriebsdaten unter Parameter P603 die Signalquelle (in meinem Fall das jeweilige TM120 Modul) angeben werden mir nur die in der jeweiligen NX15 Topologie vorgeschlagen. Beispiel TM120 3.3.7 an Z1 bzw. Z2 zuordnen Gibt es einen Möglichkeit (ausser BICO Verschaltung) die TM120 Module welche an der CU angebaut sind dem Antrieb zuzuweisen ? Oder muss das TM120 Modul in der jeweiligen NX15 Baugruppe verschaltet werden ? Danke für Hinweise DateianhangTopologie.pdf (214 Downloads) |
Folgen Sie uns auf