30.12.2021 06:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 35940 Bewertung:
|
Meine Frage an den Account "LOGO! Support": Bezogen auf dies Thema: LWE Projekt zu groß, AWS legt keine Umgebung an.Wie und warum kann sich ein LWE-Projekt so aufblähen? |
30.12.2021 23:40 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 2628 Bewertung:
|
@ LOGO! Support, bei meiner Jahresdurchsicht der von mit erstellten Themen ist mit aufgefallen, daß ich am 24.02. dieses Jahres dazu schon mal was geschrieben habe. Guten Rutsch, Ella_68 |
31.12.2021 11:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Im Anhang mal der Effekt den ich meine. Der Ordner hat eine Schachtelung von über 20. Nimmt man den letzten Ordner Beregnung Bellstedt, kopiert diesen in einen neuen Hauptordner und öffnet das Projekt dann mit LWE, kommt das anfänglich erstellte Projekt zum Vorschein. Löscht man im ersten Ordner den Unterordner Beregnung Bellstedt und damit alle weiteren Unterordner und öffnet dann das Projekt, kommt der letzte Bearbeitungsstand zum Vorschein. Die Schachtelung passiert allerdings erst bei der Übertragung auf die LOGO, oder beim Hochladen zu AWS. Auffällig ist der Zeitstempel der einzelnen Unterordner. Der letzte Unterordner ist mit dem spätesten Stempel versehen. Insgesamt sind die Stempel im Bereich von ca. 3 Minuten. Das ist auch etwa die Zeitspanne welche für das Laden auf die LOGO und zu AWS benötigt wird. Die Datei ist zip zu groß, daher habe ich schon einige Unterordner gelöscht. Begonnen habe ich das Projekt mit der 2019ner Version und bin später zur 2020er Version gewechselt.DateianhangBeregnung alt.zip (161 Downloads) |
31.12.2021 13:35 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 2628 Bewertung:
|
Diese Vermutung habe ich allerdings auch ... Guten Rutsch, Ella_68 |
Folgen Sie uns auf