30.12.2020 18:30 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Wenn du auch große Zahlenwerte miteinander vergleichen möchtest und nur die Ergebnisse brauchst, ob Zählerwerte > = < sind, dann kannst du das Programm im Anhang nutzen. Die Differenz lässt sich damit jedoch nicht ausrechnen. M.f.G. Scorp Dateianhang2CounterCompare V2.zip (99 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.12.2020 18:35 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Perfekt, beide Lösungen sind für mich brauchbar. Vielen, vielen Dank! Florian |
30.12.2020 20:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 35909 Bewertung:
|
Ich hätte da noch eine Variante für Zählerwerte auch größer 32.767, welche meiner Meinung nach ressourcenschonender ist. Ich meine, der User Scorp hat so etwas auch schon gemacht, finde jetzt allerdings das Thema nicht mehr. Irgendetwas ist mir davon hängen geblieben. Es wird ein dritter Zähler als Hilfszähler genutzt, weil Rekursion des jeweiligen Zählerwerts der Hauptzähler für die ON-/OFF-Parameter nicht zugelassen wird. Vorteil: Nachteil: DateianhangZwei_Zähler_vergleichen_0BA8.Standard.zip (85 Downloads) |
Folgen Sie uns auf