4/26/2018 12:09 AM | |
Posts: 25 Rating:
|
Bjr Est ce qu on peut changer le MLFB sur un simoreg Dc MASTER ?? Merci à tous ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 4/26/2018 10:51:10 AMNew subject after splitting |
|
4/27/2018 5:51 AM | |
Joined: 4/23/2010 Last visit: 11/23/2024 Posts: 8092 Rating:
|
Non. |
This contribution was helpful to
1 thankful Users |
4/28/2018 5:47 AM | |
Joined: 4/23/2010 Last visit: 11/23/2024 Posts: 8092 Rating:
|
Thanks Daniel for nice translation which helped to understand the post quickly. Hello ETTAHRIOUI, r070 = SIMOREG MLFB order number. r071 = Converter rated armature supply voltage. These are readable parameters & cannot be changed. In your case, EPROM might be corupted which is why F005 was triggered. But please check/confirm, you have replaced the drive by an equivalent MLFB number. Please note SIMOREG 6RA7081-6DV62 is not VFD, it is converter. HTH. French translation (Courtesy Google translation) Merci Daniel pour cette belle traduction qui m'a aidé à comprendre le post rapidement. Bonjour ETTAHRIOUI, r070 = Numéro de commande SIMOREG MLFB. r071 = Tension d'alimentation d'induit nominale du convertisseur. Ce sont des paramètres lisibles et ne peuvent pas être modifiés. Dans votre cas, EPROM pourrait être interrompu, c'est pourquoi F005 a été déclenché. Mais veuillez vérifier / confirmer, vous avez remplacé le lecteur par un numéro MLFB équivalent. S'il vous plaît noter SIMOREG 6RA7081-6DV62 n'est pas VFD, c'est un convertisseur. HTH.
|
Last edited by: PISCEAN 2010 at: 4/28/2018 10:10:14 AMFrench translation added |
|
This contribution was helpful to
1 thankful Users |
4/28/2018 10:38 PM | |
Posts: 25 Rating:
|
Thank U DCHARTIER THANKK U PESCEAN 🌝 |
4/29/2018 2:39 PM | |
Posts: 25 Rating:
|
Merci expert je vais voir |
4/29/2018 10:31 PM | |
Posts: 25 Rating:
|
Merci Daniel |
Follow us on