04.06.2008 13:47 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1)
|
Hallo, 1) Die Ursache von Fehler F001, Überspannung Zwischenkreis, kann auch eine fehlerhaft arbeitende Vektorreglung sein. Ist Parameter P386 zu hoch oder zu niedrig eingestellt, können schnelle Laständerungen zu Überspannungen im Gleichstrom - Zwischenkreis und/oder in der Regelung (F016) führen. 2) Kontrolliere mal P066, dieser definiert in welchem Maß beim Bremsen der Wechselstrom mit Gleistrom überlagert werden soll. Im Allgemeinen führt eine Erhöhung dieses Werts zu einer verbesserten Bremsleistung, bei 400V Umrichtern jedoch kann ein hoher Wert für diesen Parameter zu F001 Abschaltungen führen. Bei tiefergehenden Fragen bitte an den technischen Support wenden Technical Support für Automatisierungs- und Antriebstechnik SIEMENS AG Tel:+49 (0) 180 5050 222 Fax:+49 (0) 180 5050 223 Neu Support Request: http://www.siemens.de/automation/support-request Internet: http://www.siemens.de/automation/service&support FAQ: http://www.siemens.de/automation/csi/product Gruß Thomas |
Zuletzt bearbeitet von: ThomasH. am: 04.06.2008 13:51 |
|
10.06.2008 07:50 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1)
|
Hallo, ja, wenn der Fehler F001 auch beim Reserve Umrichter auftritt, dann würde ich dir vorschlagen mal das Kabel und den Motor zu überprüfen. Gruß Thomas |
24.06.2008 16:17 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo, der neue Umrichter wird auch nicht ewig laufen und über kurz oder lang mit F001 ausfallen. Der Grund hiefür ist in der Auslegung des Umrichters (des Netzes) zu suchen. 513V Netzspannung sind zuviel für den Umrichter bei dieser Spannungshöhe reicht der kleinste „Huster“ (z.B. Schaltvorgang eines größeren Verbrauchers) um den Umrichter mit Feher F001 abzuschalten. Noch eine Frage am Rande in welcher Netzart wird der Umrichter betrieben? Bei IT-Netzen gäb es es nämlich noch einiges zu beachten. Siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4955299 |
Folgen Sie uns auf