21.07.2025 16:41 | |
Beigetreten: 18.04.2025 Letzter Bes: 21.07.2025 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich hänge grad an einem Problem und komme nicht weiter. ich gebe per Modbus an einen Flowmeter verschiedene SOLL Durchflüsse. Das funktioniert auch solange die Durchflüsse keine Kommastelle haben also bei 25 50 75 100 alles gut aber sobald ich 28,3 übergeben möchte verursacht das irgend ein Problem im Flowmeter und der ausgelesene IST Wert nimmt einen wilden Wert ein statt 0 (Overflow) Ich habe mal in einem PDF alles wichtige zusammen getragen. Ganz unten noch die Angabe aus dem Datenblatt des Flowmeters. Kann auch gerne das Programm noch hochladen allerdings ist da viel mit drauf was unrelevant scheint. DateianhangProblem.pdf (29 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6724909 am: 07/21/2025 16:42:10 |
|
21.07.2025 19:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Dazu kann ich nichts sagen, weil du zu wenig Informationen mitteilst. |
Folgen Sie uns auf