21.11.2012 08:33 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Hallo, wenn ich aus meinem S7-Projekt die Systemdaten übertrage, ist die Anzeige an meiner CPU grün, der Profibus läuft auch. Alle Antriebe funktionieren - also alles OK. Gehe ich in den Hardwaremanager und übertrage es von dort, geht die CPU in den Stop, weil die zwei Sinamics Antriebe am Bus "nicht vorhanden" sind. Der letzte Busteilnehmer, eine Profibusdigitalanzeige eines Fremdherstellers wird als vorhanden und OK angezeigt. Wenn ich im Hardwaremanager online gehe, zeigt er mir eine unterschiedliche offline/online Konfiguration an. Lade ich nun die "richtige" Onlinekonfiguration herunter und anschliessend wieder hoch, geht die CPU aber genauso in den Stopp! Ich vermute ein Problem mit dem Zusammenspiel Starter/S7-Manager, wobei jeweils der letzte Softwarestand installiert ist. Die Antriebe sind Sinamics G120 CU240S DP-F Firmware 3.2.8 DateianhangOnlineOffline.zip (131 Downloads) |
Folgen Sie uns auf