26.09.2022 15:33 | |
Beigetreten: 01.10.2020 Letzter Bes: 27.09.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich verwende eine Logo 8.FS4 zum Steuern meines Heizgebläses, jetzt möchte ich diese per Modbus TCP Fernsteuern. Auslesen Funktioniert soweit, ich lese die Analogmerker 1 und 2 und die Merker 3,4, 6 und 31 aus. Jetzt möchte ich den Analogmerker 2 über Modbus schreiben können. Wenn ich aber auf den Merker schreibe passiert nichts. Kann mir wer weiterhelfen? Ich hab mal mein Programm angehängt. Gruß
DateianhangLogo.zip (190 Downloads) |
27.09.2022 18:09 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 2259 Bewertung: (99) |
Hallo Phill93, Was möglich wäre ist, wenn Du mit einem Muxer eine Umschaltung zwischen beiden Analogeingängen realisierst. Da bei wird auf den Eingang geschaltet, bei dem die letzte Änderung erfolgte (siehe Anhang). Die Sache hat aber zwei Hacken. Zum einen lässt sich der über das TDE eingebene Wert nicht vom ModBus ändern, so das Eingabewert getrennt vom eingegebenen Wert angezeigt werden muß. Zum anderen wird bei einem Netzwerkausfall der Wert "0" an die Umschaltung als Änderung gegeben. Über die Situation wie das Programm dann reagieren soll, müßtest gesondert noch mal nachdenken. Gruß Ella_68 DateianhangSelbstriggernder Analogumschalter.zip (211 Downloads) |
Folgen Sie uns auf