10.10.2016 14:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 33102 Bewertung: (4085)
|
Hallo ZRH_2015, Danke für deinen Beitrag. Endlich mal etwas offizielles. |
11.10.2016 08:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 33102 Bewertung: (4085)
|
Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass Siemens sich nicht offiziell zu diesem Thema äußert. Beim Fehlverhalten der SIPLUS LOGO! wurde doch eine Produktmitteilung veröffentlicht. SIPLUS LOGO! V8 – Analogkanäle betreffend Man könnte meinen, Siemens lässt die User absichtlich ins offene Messer rennen, um weiter die LOGO! verkaufen zu können. Das ist nicht unbedingt seriös. |
18.10.2016 06:52 | |
Beigetreten: 28.03.2015 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
ZRH_2015 Neue Info von Siemens: Seit Freitagabend,ist das Verhalten bei Kommunikation der LOGO! 8 behoben. Es werden nur noch LOGO! 8 mit FS04 geliefert. Sie können Ihre Geräte auf den üblichen Retouren Weg austauschen. Adresse gelöscht Deklarieren Sie es als Austausch Gewährleistung. Die betroffenen Geräte habe alle noch Gewährleistung. Für die Programmierung ist LOGO!Soft Comfort V8.1 notwendig. Update/Upgrade ist verfügbar unter www.siemens.com/logo oder aus LOGO!Soft Comfort unter Hilfe/Update Center. Die LOGO! 8 Erweiterungsmodule sind mit allen LOGO! 8 Grundgeräten kompatibel. Ich entschuldige mich im Name der Siemens für die Unanhemlichkeiten. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 24.10.2016 11:32:48Rückversand muss noch geklärt werden |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
18.10.2016 11:29 |
|
Beiträge: 136 Bewertung: (3) |
Höööö, geht doch. |
Folgen Sie uns auf