31.10.2014 10:07 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 09:03:46~(‾▿‾)~ |
|
31.10.2014 10:50 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo bg2492, das Problem habe ich beim Druckauftrag. Einerseits, wenn ich beim Druckauftrag eine Vorschau aufrufe, andererseits auch beim ausgedruckten Protokoll. Hier habe ich zurzeit nur den Ausdruck via EMF-Datei aktiviert. Im Anhang sind Bilder! Gruss Oldfox DateianhangDruckauftrag.zip (97 Downloads) |
01.11.2014 10:03 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2149) |
Hallo oldfox, da es sich um V5 handelt, wird vermutlich der Druckauftrag mit der Funktion "ModifyPrintJob" manipuliert um Beginn und Ende des auszudruckenden Zeitraums festzulegen. Die Druckaufträge sind in der Konfigurationsdatenbank in einer Tabelle hinterlegt, da werden dann die Zeiten mittels Script eingetragen. Das scheint nicht zu funktionieren. Das könnte man mit einem Blick in die Datenbank mal prüfen. Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof DateianhangModifyPrintJob.zip (93 Downloads) |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
02.11.2014 07:26 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Georg, das ist genau richtig. Mit diesem Script "ModifyPrintJob" und "RPTJobPrint" wird an der Anlage gearbeitet. Die Daten "Startzeit" und "Endzeit" werden über andere Scripte, die entsprechend getriggert sind, an den Druckauftrag übergeben, und kommen dort auch an. (siehe nachfolgendenScreenshoot) Unter "Absolut" stehen exakt die erfassten Daten. Das passt jedesmal. Das kann ich auch in der GSC-Diagnose beobachten. Somit meine ich, daß der Druckauftrag ordentlich funktioniert und keine Fehler in den Scripten sind. Diese Daten werden aber "nicht mehr"im dynamischen Metafile übernommen. Welche Datenbank meinst Du, wo etwas kontrolliert werden kann? Ich denke ich werde alle beteiligten Elemente (Scripte, Bilder, Layouts usw.) einmal komplett neu unter anderen Namen anlegen und dann beobachten ob sich etwas ändert. Mit freundlichem Gruß Siegfried Schrör |
02.11.2014 15:40 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2149) |
Hallo oldfox, ich habe mir das in der alten V5 nochmal angesehen. In der Sybase-Konfigurationsdatenbank des WinCC-Projektes gibt es eine Tabelle "PRT#JOBS", da sind die Druckaufträge gespeichert, und in den Spalten "SEL_TIME _FROM" bzw. "SEL_TIME _TO" stehen die Start- bzw. die Endzeit für den Zeitbereich. Das wird dann immer aktuell von der Funktion "ModifyPrintJob" dort eingetragen. Ansehen kann man sich das mittels des Tool "scview.exe", was mit dem Sybase mit installiert wird. Zum Anmelden an der Datenbank braucht man den User "dba" und das Passwort "sql". Es gibt aber noch einen anderen Punkt, der zu beachten ist. In den Eigenschaften des dynamischen Metafiles, kann man auch noch mal so einen Zeitbereich festlegen. Das darf man in diesem Fall aber nicht tun, denn diese Einstellung hat dann Vorrang vor der Einstellung im Druckauftrag. Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf