23.02.2017 08:35 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, heute möchte ich euch mein Projekt "Hausautomation & Visualisierung mittels Logo & LogoControl vorstellen: Ursprüngliche Zielsetzung war, dass ich vorwiegend meine Rollos mittels des Siemens Anwendungsbeispiels http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/control_for_8_shutters_with_central_control_for_up_down.zip schalten wollte. Natürlich blieb es nicht dabei und es kam dies und das dazu (Gartenbewässerung, Füllstandsanzeige Zisterne, Temperaturanzeige, etc.). Durch den großartigen Support hier im Forum, (speziell durch ixo65) ist es gelungen, meine Wünsche umzusetzen. Folgende Hardware wurde verwendet:
Nach der Hardware- und softwaretechnischer Umsetzung (LogoControl) ging es um die Visualisierung und mögl. weltweite Verfügbarkeit. Der Logo-WebServer wurde für die Vielzahl an Schaltfunktionen schnell zu unübersichtlich.
Aufgrund dessen, dass dieses System weniger komplex, kostenlos und für mich durchaus ausreichend ist, habe ich mich hierfür entschieden. Der Support im Frickelzeugs-Forum ist gut.
Bis dato bin ich sehr zufrieden. Ein großes Dankeschön noch einmal an ixo65, ohne ihn wäre ich nicht so weit gekommen. Das Programm hänge ich heute Abend noch an. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangDateien.zip (373 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: endorphinbiker am: 23.02.2017 08:43:39Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 23.02.2017 09:35:08Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
23.02.2017 13:43 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
2. Screenshot |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.04.2017 08:34 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo Vumer1, ich lade das Programmheute Abend hoch. Eine Wischerfunktion habe ich nicht, jedoch die Wochenzeitschaltuhr, über die die Rollos automatisch gesteuert werden (können). Dies kann ich aktuell nicht übers Web ändern/parametrieren. Ich brauche das aber auch derzeit nicht, denn ich stelle das in der Regel ein bis zwei Mal um (Winterzeit/Sommerzeit). Man kann das aber natürlich auch so gestalten, dass das online geht. VG DateianhangSteuerung Rollos & Garten LogoControl_Forum.zip (288 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: endorphinbiker am: 03.04.2017 21:25:18 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf