02.10.2022 13:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo liebe Forengemeinde! Ich hätte gern meine Annahme überprüft. Für die Umrüstung einer Anlage möchte ich eine LOGO und ein KTP400 nutzen. Mit der Logo (Transistorausgänge) soll ein Schrittmotor angesteuert werden. Dazu kann über das HMI die Schrittweite 1/1000, 1/100 und 1/10 für den Tippbetrieb ausgewählt werden und die Anzahl der Wiederholungen. Diese Werte werden dann an die Zähler übergeben. Über eine Impulsgeber mit Impuls und Pausenzeit von jeweils 1/100s wird dann der Ausgang angesteuert. Damit käme ich auf 50 Schritte je Sekunde. Der Eingefügte Zykluszeittest ergab ein fa von rund 1400 was einer Zykluszeit von 0,007 Sekunden entspricht. Wenn ich den Testmerker jetzt abgreife bekomme ich rund 140 Schritte je Sekunde. Auch wenn das sicher noch kein sauberer Lauf für den Schrittmotor wäre, sollte das doch so laufen!? Danke schon mal für Rückmeldung. DateianhangSchleifer.zip (174 Downloads) |
Folgen Sie uns auf