11.05.2010 09:42 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136) |
Hallo sirlog, zuersteinmal herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Errungenschaft. Mir ist zwar aus momentaner Sicht noch unklar, wie man mit einem "Multitouch Display und aller möglicher SchnickSchnack" effektiv projektieren kann, aber ich werde es mal ausprobieren.
Am besten ist es, wenn du bevor du etwas kaufst, dich beim Support von Siemens meldest bzw. online die FAQ "durchstöberst" und Informationen einholst, ob das überhaupt funktioniert. Grundsätzlich kann meiner Meinung nach nur WinCC flexible mit Windows 7 was anfangen. WinAC MP: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42713116 Ich würde dir auch raten deine Zauberkünste sein zu lassen, da du deinen Garantieanspruch verlierst, wenn du dich nicht an die Produktfreigaben hältst. Such online am besten nach Kompatibilitätslisten der einzelnen Produkte. Wenn du hierzu nichts findest oder weitere Hilfe brauchst, dann sag einfach bescheid. Nun noch 2 Fragen zum Abschluss Warum nimmst du nicht Windows XP? Und was ist denn Step7 10? Grüße Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.05.2010 11:13 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326) |
STEP 7 Basic (aktuell V10.5 +SP2) ist die (neue) Programmiersoftware für die S7-1200 und die passenden HMI Geräte. Zur Win7 Problematik: Daran wird gearbeitet, aber Terminaussagen gibt es nicht. |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.05.2010 11:35 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Diese Version von Step 7 wird aber, zumindest in naher Zukunft, nicht die 300er CPU unterstützen, wie vom Threadstarter erfragt. |
17.06.2010 06:24 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
soweit ich weiss wird step 7 V5.5, welche im august erscheinen soll windows 7 unterstützen. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
17.06.2010 07:43 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo, Mehr Info für Step7 v5.5 - http://www.siemens.de/industry/automati ... EWS_RM.pdf Und die erste Bestätigung - http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42123315 Ich habe Angst, auf die wir bis zum Ende des Jahres warten werden. Gruss, Hristo Mihalev |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
18.06.2010 08:26 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ich denke nicht, dass wir darauf bis ende des jahres warten müssen. ich geh von aus, dass die version zeitnah freigegeben wird... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf