01.03.2012 10:47 | |
Beigetreten: 24.02.2012 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Wir möchten, mit nicht sicherheitsgerichteten SPS-Standard-Ausgangsbaugruppen, ein sicherheitsgerichtetes Abschalten bewerten. (siehe Anhang) Folgenden Link zu diesem Thema habe ich in derFAQ gefunden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35443359 Punkt „Bewertung von SIMATIC S7 „Standard-Ausgangsbaugruppen".
Auswerten: Sicherheitsauswertegerät Reagieren: die Hauptschützen Ist es richtig, dass die S7-300-Ausgangskarte im SETnicht beachtet werden muss, da die Speisung vor 1L+ und 2L+ getrennt wird? |
01.03.2012 11:32 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 31.01.2024 Beiträge: 301 Bewertung: (57)
|
Hallo AH8756 , In dem Beitrag "Wie kann übergeordnetes sicheres Abschalten der Spannungsversorgung nicht funktional sicherer Standardbaugruppen realisiert werden?" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39198632finden Sie mehr. Sie haben Recht, dass die S7-300-Ausgangskarte im SETnicht eingeht, aber es ist die SIL-Begrenzung gemäß dem obigen Link zu beachten und ebenso die Aufbauvorgaben. Mit freundlichen Grüßen SET-Team |
Zuletzt bearbeitet von: SET-Team am: 01.03.2012 11:33SE Support |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.03.2012 15:54 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 31.01.2024 Beiträge: 301 Bewertung: (57)
|
Hallo AH8756, in dem erwähnten Beitrag http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39198632 Die Aufbauvorgaben finden Sie im Kapitel9 http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/39198632/Wiring_Example_de.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=41306553 SM 322 ist nicht eindeutig, siehe hierzu den Snap-Shot von dem Beitrag. Mit freundlichen Grüßen SET-Team |
SE Support |
|
07.11.2014 08:44 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung: (123) |
|
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 07.11.2014 08:46 |
|
Folgen Sie uns auf