08.11.2023 10:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (126)
|
Einen guten Überblick zur Bedeutung des Powertags für PC-basierte WinCC Runtime (RT) Systeme bietet der Beitrag: Zählweise der verwendeten Powertags bei WinCC Comfort/Advanced/Professional Ergänzend zu diesen Informationen werden nachfolgend die Ausprägungen der Lizenzpakete betrachtet, sowie auch die Möglichkeit der Hochrüstung, sofern die Grenzen vorhandener Lizenzgrößen überschritten wurden. Mindestgrößen und Anforderung bei Überschreitung Grundsätzlich ist eine WinCC Advanced RT Lizenz erforderlich, sobald in einem Projekt eine oder mehrere Prozessvariablen (Powertags) projektiert werden. Die RT Lizenzen beginnen bei einer Größe von mind.128 Powertags (PT). Bei fehlender oder auch unzureichender Lizenz auf dem RT-Rechner erscheint in regelmäßigen zeitlichen Abständen im Vordergrund ein Meldedialog, welcher auf das Fehlen bzw. die Inkompatibilität einer vorhandenen Lizenz verweist. Bild 1: Fehlermeldung am Beispiel ein PT projektiert jedoch keine Lizenz vorhanden Der im Bild 1 erkennbare Hinweis zur fehlenden RT Lizenz bedeutet, dass im vorliegenden Fall ab einem einzigen projektierten PT bereits eine RT Lizenz benötigt wird. Genauer gesagt, die Mindestgröße wäre in Ihrem Fall eine Lizenz mit 128 PT. Bei z.B. 129 projektierten PT würde bereits die nächst größere Lizenz von 512 PT benötigt usw.. Erweitern von Lizenzen mit Powerpacks Wenn wie im obigen Fall beschrieben eine 128 PT Lizenz erworben wurde und die Grenze bei der Projektierung diesen Wert überschreitet, muss keine vollwertige neue Lizenz mit 512 erworben werden, sondern die vorhandene Lizenz kann durch ein Powerpack von 128 auf 512 PT erweitert werden. Vorteil ist, dass mit dem Erwerb eines Powerpack in der Regel nur die Differenz zwischen den beiden vollwertigen Lizenzpreisen fällig wird. Hierdurch wird außerdem eine hohe Planungs- und Investitionssicherheit gegeben und unnötige Kostenerhöhungen während des Projektverlaufs entgegengewirkt. Verhalten bei Engineering und Simulation Zur Nutzung der Simulation von WinCC Advanced RT Projekten auf dem Engineering-PC über den Menübefehl "Online > Simulation > starten" wird grundsätzlich auch eine zum Projekt passende Lizenz benötigt (Quelle: TIA Portal Online Hilfe: „Umgang mit Lizenzen und License Keys“). Bei Nichtvorhandensein der Lizenz erscheint ansonsten ebenfalls die in Bild 1 dargestellte Einblendung ("Nervbutton"). Für Simulationszwecke im TIA Portal kann diese Einblendung jedoch bei einfachem Aufbau auch einfach weggeklickt werden. Überblick zu den Lizenzen sowie deren Staffelungen bei WinCC Advanced RT
Hinweis und Haftungsausschluss! Irrtümer und Fehler vorbehalten.Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: November 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf