10/25/2024 3:48 PM | |
Joined: 3/30/2022 Last visit: 7/18/2025 Posts: 7 Rating:
|
Hola, soy ingeniero en automatización y estoy implementando un sistema con caudalímetros Chemitec CH608, que utilizan comunicación HART. Mi objetivo es obtener apoyo con la configuración. Adquirió dos CPU 1215C DC/DC/DC (número 6ES7 215-1AG40-0XB0) y dos estaciones ET 200SP (número 6ES7 155-6AU01-0BN0). Para leer las variables de los caudalímetros, se incorporan dos módulos HART Siemens (“IO_device_P~AI_4xI_2-wire_4__20mA_HART_1”) a la base ET 200SP. Siguiendo el ejemplo y la documentación en este enlace , ajustamos los parámetros para establecer la comunicación y lectura de los sensores. Sin embargo, al habilitar la lectura, se presenta el error 16#8403. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109478959Para la configuración sigue es los pasos: El caudalímetro configurado como activo y el Id hart es 0, adjunto dos imágenes de la conexión. Agradezco de antemano su atención y apoyo. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Moderator_Lan at: 10/28/2024 09:53:34New subject after splitting |
|
10/25/2024 3:55 PM | |
Joined: 3/30/2022 Last visit: 7/18/2025 Posts: 7 Rating:
|
Adjunto, otra imagen de conexion. |
10/28/2024 9:50 AM | |
Joined: 7/30/2024 Last visit: 9/15/2025 Posts: 947 Rating:
|
Hello AutoGen_2452163, Please try to discuss your question in English language. This is an international community and we try to focus on one language. Posting in English will help to generate more replies to your question. This is the translation of your posts:
Kind regards, Moderator_Lan |
3/18/2025 9:05 PM | |
Joined: 3/28/2010 Last visit: 9/12/2025 Posts: 1172 Rating:
|
Did you install the GSD file mentioned on page 33 of the input card manual and configure the mode? |
Follow us on