07.12.2022 08:57 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 3015 Bewertung: (473) |
Hallo ThreeNil91, die überarbeiteten Versionen der SIMATIC HMI Comfort Panel 15" - 22" sind nicht zu 100% kompatibel mit den Vorgängermodellen. Die neuen Modelle haben keine Audio-In und Mini-USB Schnittstelle. Außerdem müssen die neuen Geräte auch als solche projektiert werden, in einer vorhandene Projektierung muss daher ein Gerätetausch vorgenommen werden. Details finden sich in der Vertriebs- und Lieferfreigabe. Auch beim Thema Backup/Restore ist auf den genauen Gerätetypen zu achten. Hier ist es ebenfalls nicht möglich, beispielsweise ein Backup eines alten Gerätes auf ein neues zu spielen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
08.12.2022 05:57 | |
Beigetreten: 26.06.2022 Letzter Bes: 04.09.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan Arcularius, vielen lieben Dank für die Bestätigung und die Mühe. Mit freundlichen Grüßen. |
Folgen Sie uns auf