22.04.2014 16:39 | |
Beigetreten: 06.09.2011 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo Community! Ich habe ein Problem mit meinen Analogkarten: 1x 8xAI 6ES7 231-4HF32-0XB0 1x 4xAI 6ES7 231-4HD32-0XB0 Die Karten sind mit einer CPU 1214C DC/DC/DC verbunden. Ich will rein nur 4-20mA-Signale aus mehreren Temperatursensoren auslesen. Das Problem dabei ist aber, dass der eingelesene Wert immer bei 32767 bleibt und die Diagnose der Karte einen Kabelbruch meldet an allen Eingängen. Im Anhang ist das Datenblatt der Sensoren. DIP-Schalter 1 = OFF DIP-Schalter 2,3,4 = ON Somit hätte ich dann einen Bereich von -50°C bis +50°C und 4-20mA-Ausgabe. Der Anschluss Loop+ vom Messumformer hängt auf der Karte auch auf + (z.B. 0+). Der Anschluss Loop- vom Messunformer hängt auf der Karte auf - (z.B. 0-). Wo ist hier das Problem? Passen die AI-Karten nicht mit den Sensoren zusammen??? Könnte es eventuell sein, dass diese AI-Karte keine 2-Leiter-Messung kann? mfg Wolfgang DateianhangAlfamerit Temperatur-Messumformer.pdf (229 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kogler Wolfgang am: 22.04.2014 17:14Zuletzt bearbeitet von: Kogler Wolfgang am: 22.04.2014 16:59 |
|
22.04.2014 22:04 | |
Beigetreten: 06.09.2011 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Danke für die Info Jörg, werd ich morgen gleich mal ausprobieren! mfg |
28.04.2014 12:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Klingt nach einer kap. Aufladung im Sensorkabel! |
28.04.2014 17:06 | |
Beigetreten: 06.09.2011 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Der Sensor war einfach defekt (obwohl neu). Getauscht, fertig |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf