14.02.2023 15:31 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 5827 Bewertung: (789)
|
Hallo, mit der LSinaTOPO kann man soche infos auslesen. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109770003 LSINATopo_GetAllInfosOfSingleComponent (FC 31307) Principle of operation TheLSINATopo_GetAllInfosOfSingleComponentfunction is used to output all topology information for an individual component contained in a target/actual topology that has been read out with theLSINATopo_GetSinamicsDqTopology function block. The corresponding components are addressed using the component numbers. |
With best regards, |
|
25.03.2023 15:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Mit Starter wird doch in der Topologie Ansicht der komplette Typ angezeigt! |
Folgen Sie uns auf