29.05.2007 10:09 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Thompsen, wenn Du einen Baustein suchst, den Du in der gestoppten CPU laufen lassen kannst, so muss ich Dich enttäuschen. Eine CPU die in STOP ist hat kein laufendes Programm. Kann also auch keine Funktion ausführen. Was es aber gibt ist die Möglichkeit die CPU von einer anderen CPU aus über das Netz zu starten. Hierfür gibt es den SFB 19 (START). Vielleicht hilft Dir das weiter. Beschrieben ist der Baustein in der Onlinedokumentation (damit bin ich immer recht gut zurecht gekommen) oder in folgendem Handbuch: Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen im Kapitel 21.11. Ist im Band 2 musst also ein wenig stöbern. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf