31.08.2007 15:35 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo, ich will den CPU-Status (STOP, RUN) im WinCC Flex auswerten, finde aber keinen passenden Baustein hierfür. Ich habe die CPU 315 - 2DP Schönen Gruß |
02.09.2007 08:25 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171) |
Hallo, vielleicht hilft folgender FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22449810 nemo |
06.09.2007 07:21 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo! Danke für die Antwort! So richtig habe ich das noch nicht raus aber werde mich nochmal richtig damit beschäftigen! LG Stefan |
09.10.2007 17:17 | |
Beigetreten: 23.09.2005 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 4325 Bewertung: (1425) |
Hallo, Ein einfach Weg wäre mit "Report System Error": http://support.automation.siemens.com/BR/view/en/22727527 (dieses FAQ wurde bei WinCC gemacht habe, aber könnte nach WinCC Flex auch genutzt werden). |
Denilson Pegaia |
|
Folgen Sie uns auf