09.03.2018 08:59 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 73 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte einen Eingangsbereich (128) bytes einlesen. Habe da auch eine Anleitung dafür gefunden (Speicherbereiche und strukturierte Daten kopieren), nur will das nicht so ganz... Habe einen neuen PLC-Datentyp "testUDT" mit einem "Array [0 .. 128] of bytes" erstellt. Wenn ich den aber in den PLC-Variablen verwenden möchte (Name: test Datentyp: "testUDT" Adresse %I66.0), kommt die Meldung "ungültiger Datentyp". Da es das erste mal ist, das ich etwas mit PLC-Datentypen mache, denke ich das es wohl ein "Anfänger Fehler" ist... Vielen Dank, Jack |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.03.2018 11:04:04Link optimiert. |
|
09.03.2018 09:04 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 22263 Bewertung:
|
Hi, sollte mit %IB66 funktionieren, 66.0 ist nunmal Bool :D Gruß Christoph |
09.03.2018 09:30 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 73 Bewertung:
|
Software komplett übersetzt, und der datentyp ist nicht in der Liste... |
09.03.2018 09:33 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 22263 Bewertung:
|
was für eine PLC verwendest du? |
09.03.2018 09:35 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, sollte das so aussehn wie im Bild? Grüße H0556 |
09.03.2018 09:37 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 73 Bewertung:
|
@ChristophD: 1214er @H0556: Ja, das wäre mein Ziel... |
09.03.2018 09:40 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 22263 Bewertung:
|
MLFB? FW Version! 1214 V4 sollte gehen! |
09.03.2018 09:43 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, dann geb das mal so ein, das geht auch in der 1214. Vielleicht musst Du den Datentyp erst übersetzen, bevor Du ihn verwenden kannst. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf