29.12.2010 16:17 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo Community, ich kann mich den kritischen Bemerkungen der Vorredner nur anschliessen. Ich fine, dass es geradezu unverschämt ist, mit Schreib/Lese-Zyklen zu argumentieren. Welch Wunderwerk der Technik soll es denn sein diese "SIMATIC MC 24MB-Memory Card"? Ich hoffe ja, dass Updatehäufigkeit/-Notwendigkeit der 1200 die Zykluszahlen nicht überschreiten wird. Die Märkte sind voll mit Speicherkarten. Es braucht kein derartiges Alleinstellungsmerkmal! Als SW-Ingenier, Marketing-Manager, etc wäre es mir peinlich, in Anbetracht derartiger Unzulänglichkeiten im Hinblick auf ein Firmware-Updat von TIA zu sprechen. Es erwartet ja niemand, dass es "on-the-fly" über die Programmierschnittstelle geht, doch via Memorycard, das ist ein Anachronismus. Ich finde, dass man als Kunde mit den Werbeversprechungen verhöhnt wird, wenn der Preis der Speicherkarte den der CPU erreicht! Nun etwas konstruktives: [snip] ... Vorschlag gesplittet nach Vermisse Hinweis auf Zubehör im Produkt-Support Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 31.12.2010 10:05Vorschlag in getrenntes Thema gesplittet |
|
Folgen Sie uns auf