08.04.2014 08:22 | |
Beiträge: 1368 Bewertung:
|
Hallo, die neuen Panels (z.B. Comfort Panel) unterstützen MRP ab WInCC V12. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.04.2014 09:00 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo Pittiplatsch, wir haben eine größere Anlage die sich mit Step7 V5.5 programmieren läßt. Eine Migration ins TIA wäre sehr aufwändig. Diverse Hardware müsste ausgewechselt werden. Die Anlage soll aber erweitert werden und es wäre möglich einen MRP-Ring mit PN Devices aufzubauen. Es ist jamöglich, die Steuerung wie bisher mit dem alten Step 7 V5.5 zu programmieren und an der zu steuerndenAnlage trotzdem Comfort Panels zu verwenden. Siehe Infolink von Siemens: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56078300 Ideal wäre es, dann diese Panels mit in den geplanten MRP-Ring zu hängen. Aber kann man das so einfach machen und funktioniert dann auch das MRP bei Unterbrechung der PN - Leitung? Im Topologie Editor von Step7und in Net Pro würden diese Panels nicht auftauchen. Die CPU die unter Step7 projektiert wird, wäre der Redundanzmanager. Gruß Eleu |
08.04.2014 14:59 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Eleu, also mit TIA V13 kann man bei den Comfort Panels (z.B. TP1200) auch MRP projektieren... Viele Grüße J_Bell |
09.04.2014 10:25 | |
Beiträge: 1368 Bewertung:
|
Schau mal, ob dir diese Applikation hilft http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/73502293 |
Folgen Sie uns auf