04.04.2012 11:44 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo not_my_fault, wenn ich mich hier mal einklinken darf.....ich habe ein ähnliches Problem (bin auch neu bei S7-1200). Ich möchte in einer Funktion einen Datenbaustein indirekt aufrufen (FC80) bzw. die Nummer eines Instanz-DB´s auslesen (FB80). Nur hab ich keine Ahnung wie das funktionieren könnte. Diese Bausteine sind aus einer Schrittketten-Steuerung bzw. Schrittkettenverwaltung (mit "normalem" Step7 geschrieben). Fettgedruckt meine "Problemfälle" Hier ein Auszug der Bausteine: FC80: NW1: L DB80.DBB0 T #InstanzDB (Temp-Variable) AUF DB [#InstanzDB) NW3: L #SNR (IN:Schrittnummer) L DBW4 ==I = #Aktiv (Temp-Variable) FB80: NW5: L DINO (Nr. des Instanz-DB´s) T DB80.DBB0 Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Gruß WernerLorant DateianhangTest_s7.zip (147 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 05.04.2012 10:35Überschrift geändert nach Splitten von /tf/WW/de/Posts/69402#top |
|
05.04.2012 14:00 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (133) |
Hallo, bei der S7-1200 können Sie die AWL-Programmierung nicht anwenden. Auch das mit der indirekten Adressierung ist hier anders definiert. Ab STEP 7 V11 Professional können Sie mit SCL programmieren. Als Anregung ein paar Links zu FAQs, die Ihnen vielleicht weiterhelfen können. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49717873 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42603881 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59623719 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf