23.03.2016 18:29 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich bin Leo und in der Ausbildung. Vor 3 Wochen haben wir mit unserem Lehrer eine Siemens Logo Version 8 im Unterricht zum ersten Mal durchgenommen, sie angeschlossen und zum Leben erweckt und erste Konfigurationsschritte durchgeführt. Nun ist der Lehrer danach krank geworden und heute haben wir eine Vertretung bekommen. Leider hat dieser gute Mann utopische Vorstellungen und hat uns eine Aufgabe gegeben, welche nicht mit dem Lehrplan oder dem Fortschritt den kranken Kollegen abgesprochen ist. Wir dachten echt uns trifft der Schlag. Ich habe mir dann sofort die Logo Software geladen und angefangen zu lesen und zu verstehen. 4/7 Punkten der Aufgabe konnte ich mir erarbeiten. Es macht ja auch irgendwie süchtig, aber nun weiss ich nicht weiter. Ich hoffe mir kann hier einer helfen.... Unsere nette Aufgabe: 1. Bei 10 Grad sollen die Tauchsieder in Abhängigkeit des Volumens V_MAX=15L eingeschaltet werden. Ich habe meine jetzige Leistung einmal angehängt. Schon mal lieben Dank für tipps oder ggf einen Codeschnipsel. Leo DateianhangUebung-01.zip (166 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Leo_007 am: 23.03.2016 18:30:16 |
|
23.03.2016 19:28 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, habe die Anzeige einmal eingebaut, aber diese wird bei der Simulation nicht sichtbar, der Screen ist aber Prio 1. Habe dort mal Variablen verlinkt. LG DateianhangUebung-01.zip (107 Downloads) |
23.03.2016 19:35 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hi, es werde Licht. Hab das Display mal mit B002 verbunden .-) Yeahh. Step by Step DateianhangUebung-01.zip (99 Downloads) |
23.03.2016 20:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.10.2024 Beiträge: 33998 Bewertung: (4227) |
Habe dir mal deine Datei angepasst. In der Simulation funktioniert das Programm auch, wenn Blöcke nicht abgeschlossen sind (in deinem Beispiel der Meldetextblock). So ein Programm kannst du dann aber nicht eine Logo übertragen.
DateianhangUebung-01_V2.zip (106 Downloads) |
Folgen Sie uns auf