03.06.2009 08:14 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo Waterjoe, Ich denke, dass dir dieser FAQ weiterhelfen wird. Hier ist genau beschrieben, welche CPU´s mit mehreren HMI Komponenten kommunizieren kann. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14188898 Hier noch eine Hilfestellung, um den Datenaustausch zu Konfigurieren, bzw. in deinem Fall nochmal zu prüfen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/370000 Noch ein kleiner Tipp am Rande...Du musst auch nicht immer auf die max. Verbindungen eines Panels achten, wenn du nicht auf schnelle Anzeigen von Meldungen reagieren musst. Hier ein hilfreicher FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35508221 Beschreib bitte mal deine Konfiguration der Panels und dessen Anschluss an die CPU genauer. Welches Protokoll nutzt du für den Datenaustausch zwischen Panel und CPU? Wie sind diese angeschlossen? usw.... Ich hoffe, ich konnte dir zuerst einmal weiterhelfen... Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf