25.04.2022 10:24 | |
Beigetreten: 05.04.2022 Letzter Bes: 17.10.2022 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, ich habe das Programm auf die Logo und die HMI geladen, jedoch erscheinen beim Bedienen folgende Fehlermeldungen s. Foto. Die Recherche hat ergeben, dass ich den im TIA definierten Zugangspunkt auch unter Windows/Systemsteuerung/PG-PC-Schnittstellen einstellen muss. Das habe ich erledigt, jedoch erscheinen die Fehlermeldungen nach wie vor noch. Hast du dazu eine hilfreichen Input? Vielen Dank und schöne Grüße, DH ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/25/2022 11:06:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.04.2022 10:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 33138 Bewertung: (4094) |
Ne, habe ich nicht. Das ist auch eher eine Frage für das Simatic Panel Forum. |
25.04.2022 10:36 | |
Beigetreten: 05.04.2022 Letzter Bes: 17.10.2022 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ok, danke für den Hinweis. |
25.04.2022 11:08 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 8110 Bewertung: (165) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Fehlermeldungen beim Bedienen der HMI wurde in der Konferenz SIMATIC Panel veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf