16.06.2010 19:13 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hallo Kollege
Ehrlich gesagt, habe ich einen Positionierung mit einer FM354 und einem Mikromaster noch nicht gemacht. Ein Problem sehe ich beim Analogen Eingang des Micromasters.. Die FM354 verwendet +- 10Volt. Der MM hat soweit ichweis nur 0-10 Volt. Die Drehrichtung wird mit einemDigitalen Eingang verändert. Den Micromaster habe ich "genommen" , das du geschriebenhast, dass eskein Servomotor ist. Erzähle mir mehr, was du erreichen willst. B.z.w. Welche einheit du verwenden willst. Eventuell eine Sinamics S120 ?
Der Gebereingang geht dann auf die FM354.
Gib mir hierzu mehr Infos. Ich verstehe nicht ganz was du benötigst. Hier ein Handbuch zum MM http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21743802 |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 16.06.2010 19:18Karl |
|
18.06.2010 08:29 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo Karl, dass Du mir da helfen willst finde ich sehr nett von dir. Also der Motor ist ein SEW Motor Schneckengetriebemotor Typ: SA32 DT80 K2/TH 0,75 KW 400 V 50Hz 1400 /364 U/min Der Geber ist von SEW Typ: ES1T No.: 1852485 OG72 DN1024 TTL Ser,No. 1333594 U= +5V +/-5% 1024 Rechteck TTL (RS422) Inkrementalgeber mit 1024 Imp/U bei 5 V. Den FM354 habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht aufgegeben. Laut Handbuch (Siehe Datei im Anhang Seite 39) müsste es möglich sein, über die Antriebsschnittstelle das Antriebsgerät SIMODRIVE 611-A anzusteuern. Auch kann die FM354 mit einem Inkrementalgeber funktionieren (Siehe Bild im Anhang "Maschinendaten "FM354) Kennst Du dich mit dem SIMODRIVE 611-A aus ? Alternativ wäre auch ein Danfoss FU möglich. Läßt sich direkt mit +/-10V ansteuern (Siehe ebenfalls Bild im Anhang) Ich könnte alles vorher ausprobieren, weil ich im Prinzip alles da habe. S7-SPS, FM354, Danfoss FU, Motor, nur keinen Geber. Den müsste ich bestellen. Ich persönlich tendiere aber grundsätzlich zu einer Antriebslösung von einen Hersteller. Also lieber FM354 mit Siemens Antriebsgerät oder die Lösung mit einemSinamic 120.
Eine Vergabe wäre in jedem Fall"uncool". Ob "ich" das mache, oder der Hersteller,wird Chefeentscheiden. Erwird mich aber fragen, ob ich das selber kann. Wenn das bei mir als Versuchsanordnung auf dem Schreibtisch funktioniert, kann ich die Frage konkret beantworten. Gibt es beim Umbau langen Produktionsausfall weil ich vorherden Macher hab raushängen lassen, wäre das nicht "uncool" sondern "superpeinlich" ![]() ![]() Gruß Eleu ----------------------------------------------------- Geberdaten erneuert DateianhangKomponenten.zip (294 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 18.06.2010 08:43 |
|
Folgen Sie uns auf