26.10.2007 13:55 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also teleservice brauch man nicht immer. Werte für die SPS kann man auch über das MP ändern. Hier ein paar nützliche links. => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18657078 => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19865167 Gruß |
06.11.2007 10:25 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also wenn Du direkt STEP7 Bausteine übertragen willst, dann must du wohl doch teleservice nutzen. Es gibt da einen FAQ, allerdings für S7 200, in dem dieses beschrieben ist. => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25436091 Ich denke, dass dieses ähnlich auch für eine S7 300 funktioniert. Gruß |
Folgen Sie uns auf