21.10.2011 12:22 | |
Beiträge: 1530 Bewertung: (59)
|
Hallo Kampi, mein Kollege und ich haben gerade mal im "Berger"Automatisierungsbuch nachgeschaut. Von S7 her gibt es eine Grenze von 64 Stellen. In den WinCC Release Notes zu WinCC V7.0 SP2gibt es zumindest den Hinweis, daß der symbolische Name von Variablen, die nach WinCC transferiert werden sollen nicht länger als 16 Zeichen sein darf. Ich wüßte nicht, wo man diese Grenze verstellen sollte. Im S7 Manager kommt auch gleich beim OS übersetzen eine entsprechende Meldung, daß der Name zu lang ist und dieselbe Meldung kommt wohl auch im S7 Symbol Server, da dort ja auch ein Übersetzen der entsprechenden Variable impliziert wird. Gruß Bizur DateianhangReleaseNotes.pdf (194 Downloads) |
10.11.2011 11:14 | |
Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Vielen dank Bizur. Vor allem Berger Automatisierungsbuch ist ein guter Tipp |
Folgen Sie uns auf