12.06.2008 16:30 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also eine "Software" gibt es dafür nicht. Mit ProTool geht es leider nicht. Am leichtesten ist es, wenn in dem alten Projekt die Systemfunktionsbilder mit projektiert worden sind. -> Z_Backup/Z_Restore. Dann kannst Du die Projektieurng auf eine flash Karte speichern und die Daten dann auf das neue OP25 einspielen --> Ein neues Beispielprojekt mit ProTool erstellen incl. den Z-Systembilder (Standardprojekt) . Dieses dann in das neue OP25 einspielen. Gerät ausschalten die flash karte mit den Daten des alten OPs einstecken und anschließend das Gerät wieder einschalten. Über das Z_Restore Bild, kannst du dann die Daten wieder von der Karte zurückspielen. Ich habe irgendwo noch eine "schriftliche" Anleitung rumfliegen, aber die kann ich jetzt leider nicht finden. Aber versuche das erstmal. Link zum Handbuch -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1142693 Gruß |
Folgen Sie uns auf