13.03.2018 12:11 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (1) |
Hallo, vor diesem Problem stehe ich auch gerade... Es gibt eine Beispielimplementation in C#, aus der man sich das abgucken kann, wenn man das selbst programmieren möchte: Beitrags-ID:108716692 Man kann allerdings auch dafür den OpennessScripter (Beitrags-ID:109742322) verwenden. Das ist eine Möglichkeit, TIA Openness per Script zu steuern. Edit: Nach einigem Ausprobieren funktioniert das hier:
Die Idee des OpennessScripter ist gut. Aber die Beschreibung ist grottig. Es fehlen häufig Beispiele für die einzelnen Befehle. |
Zuletzt bearbeitet von: tia88 am: 13.03.2018 13:07:21Zuletzt bearbeitet von: tia88 am: 13.03.2018 14:15:20Zuletzt bearbeitet von: tia88 am: 13.03.2018 14:21:44Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 14.03.2018 12:14:00Links optimiert. |
|
16.03.2018 18:31 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (4) |
Hallo, die TIA Portal Openness API bietet 2 Formate für den Datenaustausch bei Programm- und Datenbausteinen:
Die Openness-Methode .Export(...) der Klassen PlcBlock und PlcType verwendet das XML-Format. Die Dokumentation zur API inklusive Code-Snippets gibt es hier: für V14 SP1: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109477163 @tia88 zum OpennessSripter: Ist bekannt, dass es zum Applikationsbeispiel Openness Scripter 2 Dokumente gibt?
Für den Skripter wurde im Februar eine neue Version online gestellt mit Ergänzungen wie V15 Support. Gibt es Vorschläge, wie die Detaildokumentation des Scripters verbessert werden kann? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf