20.05.2012 17:00 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Männer, Ich habe folgendes Problem und weiß nicht wo ich ansetzen muss. Es geht um einen Umbau von einer CPU 315 F 2PN/DP 315-2FH13-0AB0 Version 2.6 mit einer FDO SM326-DO10x24VDC 2A 326-2BF01-0AB0 Karte auf eine CPU CPU 315 F 2PN/DP 3152FJ14-0AB0 Version 3.2 mit einer FDO SM326-DO10x24VDC 2A 326-2BF10-0AB0 Karte. Die neue CPU war bereits von meinem Vorgänger übertragen nur die FDO Karte habe ich nach Seriennummer in der Hardware angepasst und anschließend übertragen. Nach Speichern, Übersetzen und Initialisierungsvorgang habe ich die Hardware übertragen und folgenden SF-Fehler im Diagnosepuffer bekommen: Sicherheitsprogramm Interner CPU Fehler. Siehe auch Anhang... Ich weiß nicht ob es an den Safety FB,FC,DB's liegt da wurde die wurden ja neu initialisiert! Ich habe Sie schon mal nachgeladen aber damit hatte ich auch keinen Erfolg. Kann mir jemand weiter helfen? DateianhangPrinting _Hilfe zum Ereignis 7xD1_Sicherheitsprogramm_Interner_CPU_Fehler.pdf (149 Downloads) |
20.05.2012 17:02 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Anbei auch noch der Diagnosepffer.
DateianhangDiagnosepuffer_Sicherheitsprogramm_Interner_CPU_Fehler.pdf (177 Downloads) |
21.05.2012 09:50 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hi IBN Service, danke dir für deine schnelle Antwort! Hastdu die MMC komplett gelöscht (mit PG) und das komplette Sicherheitsprogramm neu mit "Sicherheitsprogramm bearbeiten" übertragen? Nein noch nicht, bisher habe ich nur die neu gernerierten Sicherheitsbausteine von meinem PG in die CPU übertragen. Werde ich versuchen! Hat sich evt. die Version von "Distributed Saftey" geändert? Dann wird es notwendig, die F-Systembausteine zu löschen und das Programm neu zu übersetzen. Siehe dazu das F - Handbuch. Wie kann ich den Versionsunterschied kontrollieren? Ist dieser Vorgang auch im Handbuch beschrieben? P.S. der I-DB DB821 ist ein zur F-Peripherie zugehöriger DB. Also "stimmt" möglicherweise was nicht mit der Konfig FDO Karte. Lade doch mal das Programm hoch, vergiss nicht das F-PW mitzugeben! Die FDO Karte habe ich konfiguriert (Kodierung an der Karte selbst). Sie zeigt keine Störungen mehr an. Ich glaube das Sicherheitsprogramm passt nicht! Ich habe eine Bausteinkonsistenzprüfung gemacht. Dabei wurde der Vorgang Initialisieren des Sicherheitsprogrammes gestartet aber automatisch nach ein paar Sekunden wieder abgebrochen. Nach der vollständigen Prüfung, habe ich jetzt 19 Fehler anstehen (siehe Anhang). Aber mit den Fehlerbeschreibungen kann ich nichts genaues anfangen. PS: Entschuldige wenn ich komische Fragen stelle. Ich habe noch nicht oft mit dem Safety Programm und der Hardware zu tun gehabt. DateianhangS7-Programm(1) -- BW5_SIMATIC 3_Bausteinkonsistenzprüfung_vorher.pdf (132 Downloads) |
21.05.2012 09:51 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
und das Ergebnis der Prüfung
DateianhangS7-Programm(1) -- BW5_SIMATIC 3_Bausteinkonsistenzprüfung_nachher.pdf (148 Downloads) |
21.05.2012 19:18 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, ich gehe mal davon aus, dass die Zuordnung der Kanal-DBs neu "geordnet" wurde beim Wechsel der CPU und du hast deinen Operandenvorrand nicht auf "symbolisch - alle Zugriffe". Dann musst du alle Verwendungsstellen der Kanal-DBs von Hand anpassen. Oder du stellst beim Urprojekt den Operandenvorrang um und tauschst nochmal die CPU und lässt über Bausteinkonsistenz die eventuellen Fehler aufdecken. André Räppel |
22.05.2012 09:49 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Gern geschehen und vielen Dank für das ausführliche Feedback! |
Folgen Sie uns auf