17.10.2008 07:20 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, Zur Info: Ich bin Mechatronikerin im vierten Ausbildungsjahr und arbeite gerade an meinem Abschlussprojekt. Ich soll eine Kabelablängmaschine erstellen. Ich soll die Länge der Kabel (10cm bis 10m in 10cm-Schritten) und die Stückzahl über das OP73 eingeben. Nun mein Problem. Ich habe die Tasten so programmiert, das sie mir den Wert, den ich dann anzeigen lassen will erhöhen bzw. verringern. Wenn ich nun am Op73 auf diese Tasten drück, verändert sich der Wert nicht sichtbar im Panel. Was mache ich falsch? Und dann habe ich noch die Frage, was der Unterschied zwischen der Adresse V1.0 und der Adresse VD1 ist. Tut mir leid für diese Fragen, aber ich mache das alles zum ersten Mal. LG Blume1211 Oder hat vielleicht jemadn ein Beispielprojekt? Dateianhangprojekt_version1.zip (74 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: blume1211 am: 17.10.2008 08:25Zuletzt bearbeitet von: blume1211 am: 17.10.2008 07:26Zuletzt bearbeitet von: blume1211 am: 17.10.2008 07:26 |
|
17.10.2008 10:31 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Ja danke, das hat mir schon ein bisschen weiter geholfen. Ich habs nicht so mit Datentypen und sowas. bye |
23.10.2008 07:13 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
als kleine ergänzung: wobei in der S7-welt INT = 2 Bytes sind allerdings vorzeichenbehaftet. WORD ist dann ebenfalls 2 Bytes vorzeichenlos. und REAL sind 4 Bytes als Gleitpunkzahl. ist das im OP73 anders? viele grüße gochtel |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 23.10.2008 07:14...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
24.10.2008 15:38 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, SOORY, natürlich besteht der Datentyp Int aus 2 Bytes. Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Bye |
Folgen Sie uns auf