27.05.2024 05:15 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 293 Bewertung:
|
Moin, vor dem Problem stand ich auch, zumindest mal wurde mein Anliegen als Kundenwunsch aufgenommen hier eine Funktion zu integrieren. Ich habe es über das starten einer Batch, in der ich den Chrome mit Parametern im Kiosk Mode starte, im Startup hinterlegt. Zum Schließen (hierzu brauchst du das Tool aus FAQ Beitrags-ID:109798677) starte ich eine aus einer Batch erstellten .exe den Chrome. Zusätzlich habe ich noch eine Batch im Startup, damit die Command-Fenster minimiert werden, diese waren sonst nach Hochlauf im Vordergrund. Alles in allem, keine schöne Lösung, hoffe da kommt mal etwas besseres. Es gibt auch den WinCC Unified Configurator, damit kann man die RT im Kiosk Modus starten, hast aber auch das Problem das du den dann nicht schließen kannst ohne Tastatur (ALT + F4), habe mich mit dem aber auch noch nicht wirklich beschäftigt. |
Zuletzt bearbeitet von: RobTec am: 05/27/2024 05:18:40Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/27/2024 10:08:56Link von der Beitrags-ID eingefügt. |
|
Folgen Sie uns auf