06.04.2022 13:04 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 12970 Bewertung: (1651) |
Hallo Projektierer Wenn es auch in die Richtung excript Exe stürzt ab oder AccessViolation geht, dann sind meist C Scripte daran schuld (oder im Grunde der Programmierer). ein allgemeiner Grund den viele falsch machen ist z.B: das Arbeiten mit Strings: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7929092
Oder auch bei Array aufpassen damit man nicht auf Indizies außerhalb des Arrays zugreift. Ansonsten kann man ohne genaue Diagnosedaten und Versionsinfos nicht viel sagen. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf