23.05.2011 06:57 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Versuchen Sie einfach "convert " altes Projekt mit TIA-Portal ...(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50029532) Die Situation ist die gleiche wie Step 5 und Step 7. Für zukünftige Projekte wahrscheinlich besser wäre, TIA-Portal nutzen. Gruss, Hristo Mihalev |
23.05.2011 16:56 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1048) |
Ich geb denn mal meinen Senf dazu: Parallelinstallationvon Step7 V5.5 und TIA Portal V10.5 hat bei mir keine Probleme (WinCC flex 2008 SP2 und WinCC V7 laeuft dabei auch noch nebenbei). Zu TIA Portal V11 sagt Siemens (siehe HIER): STEP 7 Professional / Basic V11 (incl. WinCC Basic V11) kann auf einem Rechner parallel zu anderen Versionen von STEP 7 (V5.4 / V5.5), STEP 7 Basic V10.5, WinCC flexible (ab 2008) und WinCC (ab V7.0 SP2) installiert werden. Soweit so gut, und soweit es mich angeht wird die Zukunft irgenwie so aussehen: Step7 V5.x undWinCC V7.x werden noch einige Jahre lang bei uns bleiben,weiter entwickelt werden und auch zukuefntige S7 300 und 400 hardware unterstuetzen. Die Gruende dafuer sind eher pragmatisch: Zum einen gitbt es zu viele Installationen von der Soft und Hardware als das Siemens jetzt einfach sagen koennte "umruesten oder schluss mit lustig", zum anderenkann TIA Portal noch nicht alles was das "klassische Step 7 und WinCC" kann und dann ist da ja auch nochPCS7 das weiterhin das "klassische Step 7 und WinCC" braucht (undes wird Jahre dauern bis TIA Portal die PCS7 Funktionen uebernehmen kann). Persoenlich erwarte ich in 5-6 Jahren die Absage vom "klassischen Step 7 und WinCC", mal sehen wie falsch ich mit dieser Annahme liege. Nicthsdestotrotz wird TIA Portal seinen Siegeszugzuegig fortsetzen (neue Siemens Kunden werden es erhalten,einige werden freiwillig den Umstieg vornehmen, Kunden mit SUS werden es automatisch kriegen, man kann Step 7 und WinCC von alt nach neu migrieren aber nicht umgekehrtusw.). Das heisst alle die beruflich mit Siemens umgehen werden das alte und neue Step 7 und WinCC fuer einige Zeit parallel betreiben undmuessen. Fuer WinCC flexible sind es nicht so gut aus und es wird wohl als erstes "sterben" (die neusten "Komfort Panels" kann man wohl nur noch mit TIA Portal konfigurieren, siehe auch HIER und HIER fuer mehr zu dem Thema). Zu guter letzt (und auch zum Thema"Step7 300/400 Hardware soll abgelöst werden"): Man munkelt das eine S7 1500 in der Entwicklung ist. Diese wird dann mit ziemlicher Sicherheit nur mit TIA Portal nutzbar sein und ich befuerchte auch das sie (wie auch die 1200) AWL nicht mehr unterstuetzt (wird Zeit fuer mich dann in Rente zu gehen...). Wie gesagt, ist alles nur meine persoenliche Meinung aber recht hast Du Juergen wenn Du sagst "dann wird es in naher Zukunft ja ein übles durcheinander geben..." |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf