22.09.2008 08:56 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Möglichkeit 3: mit dem Notebook ==> Transfer / Download..... |
24.02.2009 09:28 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, Du kannst esmit dem TP177B nurein USB Host-to-Host Kabel verwenden. Alternativ ist dies auch über MPI oder Profibus möglich. Dies kannst Du imfolgenden FAQ nachlesen (erstes Dokument): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19109408 Handbuch für das TP177B: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21084461 Ach ja, die Baudrate, die am RS232/PPI-Adapter eingestellt ist, muss das Panel eigentlich selbst erkennen. Bei dem Adapterist esbesser keine zu hohe Baudrate einzustellen. Das Kabel sollte mindestens E-Stand 03 sein. Bye |
Folgen Sie uns auf