19.01.2009 14:19 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141) |
Hallo, was genau willst du denn machen? Wenn ich das richtig interpretiere möchstes du von deinem Server aus, auf die Steuerung der Remote Station drauf zugreifen um Werte auszulesen? Wenn dem so ist, brauchst du einen OPC-Client der auf dem Server installiert ist. Sinaut Micro SC ist demzufolge dein OPC Server. Mit dem Client, z.b. WinCC flexible, kannst du dir dann Werte von dem Server anzeigen lassen, was wiederrum Werte aus deiner Steuerung sind. Schonmal Set21 bzw. 31 angeschaut? Im Kapitel "Funktionsprinzip" wird die Visualisierung von Prozessdaten mit OPC Client näher erläutert. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22537809 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30321000 Gruß |
19.01.2009 16:23 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141) |
Dann sollte der Beitrag hier deine Frage eigentlich beantworten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24376232 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.01.2009 07:27 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Das hilft mir weiter, super. Vielen Dank! Gruß Jörg |
Folgen Sie uns auf