20.01.2010 10:27 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Fritz, nicht uninteressant, da man damit ja vielleichtbestehende Anlagen hochrüsten kann, ohne gleich die komplette Steuerung austauschen zu müssen. Ich hätte aberdazu auch noch ein paar Fragen: Wird bei dieser Konstellation bei der ET200M auch der Baugruppenwechsel bei laufendem Betrieb unterstützt ? Ich habe versucht, dass Beispielprojekt mit den 300er Baugruppennachzustellen und habe bei StationB im DP Strang eine IM 153-2 (153-2BA02-0XA0) eingefügt. Die Betriebsart"Baugruppenwechsel im laufenden Betrieb" läßt sich im DP-Slave aber nicht aktivieren? Auch habe ich es nicht geschafft über die Menue Funktion "Redundant einfügen" das DP Mastersystem zu kopieren (Der Menueeintrag ist immer ausgegraut) Muss für diese Funktion, dassSoftwarepaket “Software-Redundanz” installiert werden. (Mein misslungenes Versuchsprojekt habe ich mal angefügt) Kann man hier auch einen Y-Link einsetzen, um ein weiteren 3ten separatenDP- Strang aufzubauen (Wahrscheinlich nicht, oder) ? Gruß Eleu DateianhangSoftware.zip (96 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 20.01.2010 11:56neue Überschrift nach Splitting referenzierter Beitrag eingefügt Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 20.01.2010 10:30 |
|
21.01.2010 08:28 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Ich habedas noch malbeispielhaft mit 3 Produktionslinien in einer Zeichnung dargestellt (Siehe Anhang). Wäre das mit der Softwareredundanz für S7-300 / 400machbar ?
Gruß Eleu DateianhangSoftwareredundanz.pdf (124 Downloads) |
Folgen Sie uns auf