13.05.2021 11:47 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 03.02.2024 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Schönen Feiertag Zusammen, ich habe mal die LOGO! Dateien als ZIP-File als Anhang hinzugefügt. Die Panel Daten (WinCC) sind aktuell als ZIP File größer als 4 MByte ( 5,3 MByte ) Hat da jemand einen Tip wie ich die kleiner bekomme ? Oder würde nur eine Teilmenge der Dateien für eine Inspektion reichen ? Viele Grüße Sven DateianhangSPS_UG.zip (153 Downloads) |
13.05.2021 12:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 33205 Bewertung:
|
Nutze die Archivierungsfunktion von TIA. Projekt > Archivieren |
14.05.2021 15:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 33205 Bewertung:
|
Du kannst es auch auf einem anmeldungsfreien Filehoster hochladen, z.B. File-Upload. Dann kannst du den Link posten und die Moderation bitten, die Datei herunter zu laden und an deinen Beitrag an zu hängen. |
Folgen Sie uns auf