17.07.2021 09:14 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo, ich habe mir die TRIAL Version von Braumat V8.0 heruntergeladen, Installation hat geklappt, aber in der Anleitung steht auf Seite 109: 3.2AS-Installation Ich habe ja aber den Datenträger nicht und somit die Datei nicht, kann mir hier jemand helfen bzw sagen, wo ich die Datei laden kann? Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/19/2021 09:55:02New subject after splitting |
|
20.07.2021 05:17 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 22330 Bewertung:
|
die braumat V8.0 UPD2 exe aus dem link von dir |
21.07.2021 13:27 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo, ja wenn ich die runterlade, habe ich ja leider nur die exe Datei und nicht die anderen Ordner. |
21.07.2021 18:19 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
ok, habs gefunden. Besten Dank! Probiere ich heute abend aus. Hab schon jemand Erfahrung damit? |
08.08.2021 21:26 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo, ich das Demp Projekt in TIA geöffnet, aber ich weiß leider trotzdem MANUEL nicht wie ich anfangen soll und kann. Hat jemand hier eine Erfahrung? |
Folgen Sie uns auf