01.04.2021 09:33 | |
Beigetreten: 30.09.2010 Letzter Bes: 01.12.2023 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo, in einem Projekt funktioniert die Historie in der Administration auf dem Multiuser-Server nicht mehr. Einchecken usw. funktioniert tadelos. Die Funktion des Servers ist nicht beeinträchtigt. Nur die Anzeige der Historie funktioniert nicht. Somit kann ich keine Änderungen mehr verfolgen und könnte im Notfall auch keinen Rollback mehr anstossen. Die Historie funktioniert bei anderen Projekten auf dem gleichen Server. (im Bild darunter) Hat jemand eine Idee was ich machen kann? Viele Grüße Christian Dateianhang2021-03-29 14_13_33-ow352gp560srvvi ( 172.16.0.12, 10.206.138.12 ) - service mode.jpg (102 Downloads) |
Folgen Sie uns auf